COMTRADE

测量仪以通用瞬变数据交换格式 (COMTRADE) 提供波形数据。IEC 60255-24 定义了 COMTRADE 格式。COMTRADE 文件简化了许多来源和供应商之间电能质量事件(扰动)数据的检索、分析和交换。

COMTRADE 记录是从连接到 COMTRADE 模块的现有波形记录器模块生成的。

您的测量仪可以生成 COMTRADE 文件并将其存储在测量仪的内置 SFTP 站点中。

COMTRADE 可与 IEC 61850 一起使用。

欲了解有关,请参阅 COMTRADE 和 ION 技术技术说明,提供在 www.se.com