配置高级电能质量
使用 ION Setup 配置测量仪的电能质量监控和记录设置,以符合 IEC 61000-4-30、EN 50160、IEEE 519 标准和快速电压变化 (RVC) 要求。
先决条件和注意事项
确保已启用并配置骤降/骤升报警。有关如何设置骤降/骤升报警的详细信息,请参阅使用 ION Setup 配置骤降/骤升报警。
注: 在配置 EN 50160 或 IEEE 519 日志记录之前,必须启用 IEC 61000-4-30。
注意
数据丢失
- 在配置与电能质量扰动相关的功能之前,请启用骤降/骤升报警。
- 在启用其他电能质量监控和记录功能之前,请先启用 IEC 61000-4-30。
若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。
要配置高级电能质量:
- 启动 ION Setup。
- 打开测量仪的 Setup Assistant。
- 单击 Power Quality > Advanced PQ。
- 配置 IEC 61000-4-30。
- (可选)配置 EN 50160。
- (可选)配置 IEEE 519。
- (可选)配置 RVC。
配置 IEC 61000-4-30
若要配置 IEC 61000-4-30:
- 选择 4 -30 Enable。
- 单击 Edit 以配置测量仪的 IEC 61000-4-30 记录参数。
- 根据需要配置设置:
IEC 61000-4-30 设置 参数 说明 Enabled 选择是否要启用 IEC 61000-4-30 监控。 注: 监控 EN 50160 或 IEEE 519 参数时必须启用此选项。
Threshold 指定定义扰动的额定电压的百分比。例如,如果将其设置为 120 V 额定值的 10%,则当电压下降 12 V 及以下时会发生扰动。 Hysteresis 指定高于阈值的百分比,该百分比定义了扰动的结束。例如,如果将其设置为 2%,则当电压上升了额定电压的(10%+ 2%),即 14.4 V 及更高电压时,扰动结束。 Log 4-30 3s measurements 选择是否要启用 IEC 61000-4-30 3 秒间隔数据记录。 Log 4-30 10s measurements 选择是否要启用 IEC 61000-4-30 10 秒间隔数据记录。 - 单击 Send 保存更改。
Advanced PQ 屏幕显示新的配置。
配置 EN 50160
若要配置 EN 50160:
- 选择 EN50160 Enable。
- 单击 Edit 以配置测量仪的 EN 50160 记录参数。
注: 在测量仪开始监控 EN 50160 参数之前,必须启用 IEC 61000-4-30。
- 根据需要配置设置:
EN 50160 设置 参数 说明 Enabled 选择是否要启用 EN 50160 监控。 Nominal Voltage 指定用于 EN 50160 的额定电压值。 Nominal Frequency 指定用于 EN 50160 的额定频率。 Log EN50160 measurements 选择是否要记录 EN 50160 参数。 注: 您需要启用 EN 50160 监控才能记录参数。
- 单击 Send 保存更改。
Advanced PQ 屏幕显示新的配置。
如果您希望删除所有记录的 EN 50160 数据,请单击 Reset,然后单击 Yes 确认。
配置 IEEE 519
若要配置 IEEE 519:
- 选择 519 Enable。
- 单击 Edit 以配置测量仪的 IEEE 519 记录参数。
注: 在测量仪开始监控 IEEE 519 参数之前,必须启用 IEC 61000-4-30。
-
从 Harmonics Limits 下拉列表中,选择您希望测量仪在分析谐波数据时使用的 IEEE 519 版本。
-
单击 Next。
- 根据需要配置电压设置:
IEEE 519 设置 参数 说明 Nominal Voltage 显示用于 IEEE 519 的额定电压值。 注: 如果更改额定电压,则必须返回此设置屏幕并更新 IEEE 519 配置。
<Bus voltage options> 在公共耦合点选择总线电压。
如果您不想记录与 IEEE 519 相关的数据,请选择 Disabled。
- 指定总线电压后,单击 Next 以配置 IEEE 519 电流参数。
IEEE 519 设置 参数 说明 Maximum short circuit current 输入公共耦合点的最大短路电流。 Maximum demand load current 输入公共耦合点的最大需量负载电流。 Ratio 这将显示最大短路电流与最大需量负载的比值。此值用于确定电压和电流失真限值。 - 单击 Next 查看显示谐波成分的电压和电流失真限值的屏幕。
显示谐波 2 至 50 和 THD/TDD,以及电压失真百分比和电流失真百分比的相应设置限值。
- 单击 Finish 保存更改。
Advanced PQ 屏幕显示新的配置。
配置 RVC
若要配置 RVC:
- 选择 RVC Enable。
- 单击 Edit 以配置测量仪的 RVC 功能。
注: 在测量仪可以开始监控和检测 RVC 之前,必须先启用骤降/骤升模块。
- 根据需要配置设置:
快速电压变化设置 参数 说明 Enabled Disabled:ION Setup 已检测到骤降/骤升模块已禁用。转至 并先启用骤降/骤升,以使测量仪检测 RVC。
Yes:RVC 监控已开启。
No:RVC 监控已关闭。
Threshold 以百分比指定发生 RVC 事件必须超过的 RMS 电压限值。 Hysteresis 以百分比形式指定 RVC 事件开始和结束阈值之间的幅值差异。 - 单击 Send 保存更改。
Advanced PQ 屏幕显示新的配置。