确认次同步振荡配置

使用 ION Setup 确认您的测量仪正在计算 SSO 结果。

要确认您的次同步振荡配置:

  1. 打开 ION Setup
  2. 为测量仪开启高级模式。

    出现提示时,请输入设备凭据。

    提示: 要打开高级模式,在 Network Viewer 中按 Ctrl+Select 测量仪。

  3. 选择 Subsynchronous Oscillation Modules
  4. 选择 SSO 1SSO 2
  5. Shift+Select Output Registers

  6. 确认:

    1. New Update Available 值不为零,表明模块正在运行并计算 SSO 结果。

    2. Frequency Group N Magnitude 寄存器的数量与您在 Frequency Groups 设置寄存器中定义的组数相匹配。