启用和配置 HSTC 记录

启用 HSTC 报警后,将启用 HSTC 日志记录。使用默认设置或根据您的系统需求进行更改。

更改测量仪的 HSTC 记录配置会删除所有现有的数据记录和波形记录。

注意

数据丢失

配置数据和波形记录前确保记录好所有重要的数据和波形。

若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。

 

启用 HSTC 记录

HSTC 日志记录功能通过 HSTC 报警启用。

有关如何启用或禁用 HSTC 报警的说明,请参阅“启用和配置 HSTC 报警”

使用 ION Setup 配置 HSTC 记录

使用 ION Setup 配置数据集和波形记录。

要设置不同的条件:

  1. 打开 ION Setup 并选择测量仪的 Setup Assistant
  2. 单击 Power Quality > HSTC logging
  3. 选择数据日志并单击 Edit

    随即显示 HSTC Logging Wizard

  4. Data Set Depth 设置为要保存的记录数
  5. 单击 Next

    当记录数超过文件大小限制时,ION Setup 将提示您。输入一个较小的数字,然后单击 Next 继续。

  6. 将波形存储的 Log Depth 设置为要保存的波形数。日志存储的总时间长度以毫秒 (ms) 为单位显示,与 Log Depth 设置一致。

    如果 Log Depth 设置超过了建议的内存分配,则 ION Setup 将提示您。

  7. 单击 Finish 返回到 HSTC Logging 选项卡。