验证正确的 ION Setup 版本

要验证 ION Setup 版本:

  1. 打开 ION Setup
  2. 单击 Help > About ION Setup。随即打开 ION Setup 对话框并显示 ION Setup 的版本。
  3. 如果版本早于 v3.2.x.,请下载最新版本的 ION Setup

下载最新版本的 ION Setup

  1. 浏览 https://www.se.com/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release 以获取最新版本的 ION Setup
  2. 下载并运行安装文件以升级 ION Setup