设置 HSTC
默认情况下,HSTC 报警处于禁用状态。启用 HSTC 报警后,将启用 HSTC 功能。
HSTC 相关设置,例如幅度和持续时间阈值,在出厂时已预先配置。使用默认设置或根据您的系统需求进行更改。
在启用 HSTC 功能之前,请查看并配置以下功能的设置:
- HSTC 报警
- HSTC 日志记录。
HSTC 报警
当满足特定条件(例如电压瞬变超过定义的幅度阈值)时,使用 HSTC 报警通知您。
HSTC 报警包括在 ION9000 系列报警系统中并显示在测量仪的历史报警屏幕上。
默认的 HSTC 报警设置
| 设置寄存器 | 值/范围 | 缺省 |
|---|---|---|
| HSTC Alarm status | Disabled、Enabled | 已禁用 |
| Voltage Reference | Ve、Vn | Ve |
| Magnitude Threshold (VRMS) | 120-7100 | 1000 |
| Duration Threshold (μs) | 0-250.0 | 0 |
| Alarm Priority | None、Info Only、Low、Medium 和 High | 高 |
| Custom Priority | 0-255 | 192 |
要使用 HSTC 报警,请执行以下操作:
- 启用 HSTC 报警。
-
配置 HSTC 报警。
- 设置参考电压。
- 设置峰值幅度阈值和持续时间阈值。
- 分配报警优先级。
- 设置自定义报警优先级。
- 查看和确认报警。
有关 ION9000 系列报警的更多信息,请参与报警和电邮通知。