为事件日志通知分配指定读者
可以为用户分配事件日志指定读者角色。
配置 Designated Reader 后,事件日志中的条目被指定读者查看或备份到外部存储前,将被视为是未读。指定读者接到事件日志接近写满的通知后,可在旧条目被覆盖前查看事件日志或采取备份策略。此功能可确保查看事件日志前不会被覆盖掉。使用 ION Setup 选择要作为指定读者的用户。
- 打开 ION Setup。
- Ctrl + 单击测量仪以将其选中。这会将 ION Setup 切换为高级模式。
- 打开 EventLogCtl Modules 文件夹并双击 EventLogCtl。
- 视需要输入登录凭据。
- 单击 Setup Registers 选项卡。
- 选择 Designated Reader 并单击 Edit。
- 将 Designated Reader 设置为查看事件日志的用户 (USER0 - USER50) 并单击 OK。