Syslog
Syslog 使用用户数据报协议 (UDP) 将事件日志信息直接从测量仪传输到中央 syslog 服务器。
Syslog 服务器可以从包括测量仪的多个设备接收日志,然后根据需要存储和筛选日志信息。您可以使用 ION Setup 为您的设备修改 syslog 网络设置。Syslog 是一个有用的功能,可帮助在扩展时间段维护测量仪日志信息。
注释: 使用 syslog 功能需要以太网。
Syslog 是一个开放标准,允许您使用任何一个当前可用的 syslog 服务器应用程序。可根据您的预算和技术要求决定使用哪种 syslog 服务器解决方案。欲了解更多信息,请参阅具体 syslog 服务器文档。