使用 ION Setup 配置时间信息

您可以使用 ION Setup 来设置时间和日期并配置时间同步设置。

注释: 时钟屏幕是您设置此功能在一周中开始使用的日期的地方。

注释: 如果设备安装在与运行 ION Setup 的计算机不同的时区位置您必须手动调整日期和时间信息。

  1. 启动 ION Setup
  2. 打开设备的 Setup Assistant
  3. 单击 Clock > Timezone 选项卡。
  4. 选择任何参数并单击 TimeSync 将设备的日期和时间与运行 ION Setup 的计算机同步。
  5. 如果需要单击 DST Settings 选项卡来修改测量仪夏令时的开始和结束日期。
  6. 选择希望配置的参数并单击 Edit。如果提示则输入密码。
    参数说明
    TimeZone根据计算机的操作系统可用的时区设置时区。
    您也可以在此处将测量仪的 DST 设置与计算机同步。
    Time Sync TypeUTC 或 LOCAL指定时间同步消息的时间格式。

    UTC(协调世界时)等效于格林威治标准时间 (GMT)。

    LOCAL 为本地时间已应用 DST 设置和时区信息。

    • 对于 SNTP/NTP 和 PTP 时间同步请将 Time Sync Type 设置为 UTC

    Time Sync SourceCOM1、COM4、ETHERNET、ETHERNET - ION、ETHERNET - DNP、ETHERNET - PTP、IRIG-B设置哪个设备端口接收时间同步消息。

    其他端口上的时间同步消息将被忽略。

    • 对于 GPS 时间同步请将 Time Sync Source 设置为 COM1(或 COM4)。
    • 对于 SNTP/NTP 时间同步请将 Time Sync Source 设置为 ETHERNET
    • 对于 ION 时间同步请将 Time Sync Source 设置为 ETHERNET-ION
    • 对于 DNP 时间同步请将 Time Sync Source 设置为 ETHERNET-DNP
    • 对于 PTP 时间同步请将 Time Sync Source 设置为 ETHERNET-PTP
    • 对于 IRIG-B 时间同步请将 Time Sync Source 设置为 IRIG-B
    Clock SourceInternal、Line Freq、COMM设置时钟的源

    • Internal测量仪的内置时钟。
    • Line Freq测量的电力系统线路频率是时钟源。
    • COMM测量仪的通信端口(由 IRIG-B、GPS 或 ETHERNET-PTP 时间同步源使用)。

    DST OffsetNumeric Bounded Format/Elapsed Interval Format指定进入夏令时模式时显示的本地时间向前调整的时间量。值为零时禁用此功能且本地时间不调整为 DST。
    Start of the Week星期一 - 星期日指定用于趋势和预测的每周开始的日期。
    更改每周开始的日期将清除所有趋势和预测数据。
  7. 如果使用 SNTP/NTP 时间同步请在 Communications > Advanced Ethernet > NTP 中输入下列信息
    参数说明
    Enable NTP Time SyncNTP、SNTP、NoNTP指定 NTP 时间同步。

    SNTP指定 SNTP 时间同步。

    建议将 SNTP 用于与计费相关的应用。

    NoNTP 或 SNTP 时间同步均不使用。

    NTP Time Sync Interval数字值或经过的间隔值指定测量仪通过 SNTP 同步的频率。
    此参数不用于 NTP。
    Event Logging Threshold(仅适用于 NTP 和 PTP)0.000001 至 1.000000指定要将时间同步记录为事件的最小时间差异(单位为秒)。

    可以配置此参数以防止时间同步事件充满测量仪事件日志。

    NTP Server服务器 IP 地址或域名指定 SNTP 或 NTP 服务器的 IP 地址(如果 DNS 有效则可以为完全限定域名)。
  8. 如果使用串行 GPS 时间同步请在 Communications > Serial 设置中输入下列信息
    参数说明
    Protocol选择与您的 GPS 接收机相匹配的 GPS 设置。
    Baud rate建议用于 GPS 时间同步的波特率为 9600 bps。
    Serial port建议用于 GPS 时间同步的停止位/奇偶校验位为 8N1。