峰值需量
峰值(或最大值)需量是在计费期间内记录的最高需量水平。
电力公共事业部门通常根据峰值使用水平,称为峰值需量(单位为 kW)和电能消耗(单位为 kWh),对其商业用户计费。峰值(或最大值)需量是在计费期间内记录的最高需量水平。您可以在测量仪显示屏上查看峰值需量值。
您的测量仪使用滑窗需量方法来计算平均电流需量和 kW、kVAR 以及 kVA 需量。当检测到峰值需量时,它支持同时发生的多个需量值。
测量仪的默认配置适用于大多数应用,您也可以进行自定义以适应特定的应用。您可以配置连续需量复位之间的最小时间。
注: 如未指定,则提及需量时假定为平均功率需量。
峰值需量复位锁定
需量复位锁定时间设置连续需量复位之间允许的最小时间,测量仪将忽略出现在锁定期间内的任何复位需量尝试。
峰值需量复位锁定期间可由用户配置(典型默认值为 25 天)。
有关如何在测量仪上配置需量峰值和需量复位锁定期间的信息,请参阅 ION Setup 在线帮助。
欲了解有关滑窗需量模块如何测量和计算需量值的更多信息,请参阅 ION Reference 帮助中的滑窗需量模块。