使用 ION Setup 编辑累计电能值
您可以使用 ION Setup 编辑电能值,如 kWh 和 kVARh
注: 在升级测量仪的固件之前,请确保已记录了累计电能值。然后,您可以在升级后重新输入这些值。
注: 必须先解锁计费锁定测量仪,然后才能编辑累计电能值。参见对测量仪进行计费锁定了解更多信息
- 启动 ION Setup。
- 打开测量仪的 Setup Assistant。
- 单击 Template。
- 依次单击 Register Edit、Energy 和 Display 选项卡。输入测量仪密码(如果提示),然后单击 OK。
显示“Register Editor”屏幕。
- 单击 Edit 以启用编辑。
- 根据需要输入 kWh、kVAh 和 kVARh 的值。单击 Send 完成编辑。
注: 仅将选中的复选框的值发送到测量仪。
- 单击 Close 关闭“Register Editor”屏幕。