通过显示屏重启测量仪
您可以通过显示屏重启设备,以帮助排查问题。
注: 设备在重启期间将无法使用。
前提条件:
-
具有安全配置访问权限的用户。
使用显示屏执行重启
警告
不符合设计意图的操作
| ● | 请勿将测量仪用于人身或设备安全依赖于控制电路运行的关键控制或保护应用。 |
| ● | 请注意,当测量仪电源中断或在测量仪固件或模板升级后,可能会导致数字输出状态发生意外变化。 |
若未能遵循这些说明,可能导致严重人员伤亡意外或设备损坏。
要使用显示屏执行重启:
-
打开设置菜单。
提示: 要打开设置菜单,请选择
,然后滚动至设置菜单。 -
滚动至测量仪重启,然后选择
。 -
出现提示时,请输入设备凭据,然后选择确定。
-
选择
以确认测量仪重启。
验证测量仪已重新启动
执行测量仪重启后,请通过查找已记录的测量仪重启事件来确认测量仪是否已成功重启。
通过显示屏查找已记录的测量仪重启事件:
-
选择
。 -
使用导航按钮滚动至事件,然后选择
。 -
选择最新事件,然后选择
。提示: 列表中的第一个事件是最新事件。
-
请确认事件详细信息包含以下内容:
-
日期
-
时间
-
来源:前面板
-
事件:测量仪重启
注: 日期和时间事件的详细信息应与您执行测量仪重启操作时一致。
-