精度测试要求
测试测量仪精度的最常见方法是应用来自稳定电源的测试电压和电流,然后将测量仪的读数与参考设备或电能标准的读数进行比较。
信号和电源
测量仪可在电压和电流信号源发生变化时维持精度,但是其电能脉冲输出需要稳定的测试信号才能有助于生成准确的测试脉冲。每次调整电源之后,测量仪的电能脉冲机制需要大约 10 秒的时间才能达到稳定状态。
测量仪必须连接到控制电源才能执行精度验证测试。有关电源规格的信息,请参考测量仪的安装文档。
危险
存在电击、爆炸或电弧闪光的危险
检查确保设备电源符合设备电源的规格。
不遵循这些说明可能会导致人员死亡或重伤。
控制设备
需要使用控制设备来对从可见 LED、红外线 LED 或本体数字输出产生的电能脉冲输出进行计数和计时。
- 大多数标准测试工作台都带有配备了光传感器的支架,以便检测 LED 脉冲(光电二极管电路将检测到的光转换为电压信号)。
- 参考设备或电能标准通常都具有数字输入,可检测来自外部源(即测量仪的本体数字输出)的脉冲并为其计数。
注: 强烈的环境光源(例如相机闪光灯、荧光灯管、日光反射、探照灯等)会对测试工作台上的光学传感器造成干扰。这样可能会导致测试错误。请根据需要使用防护罩来遮挡环境光源。
环境
测量仪应在与测试设备相同的温度下进行测试。理想温度大约为23 ℃ (73 °F)。请确保测量仪在测试之前已充分预热。
建议您在开始电能精度验证测试之前,进行 30 分钟的预热。在工厂中,测量仪在进行校准之前均已预热至典型的工作温度,以确保测量仪在工作温度下能够达到最佳精度。
大多数高精度电子设备在达到指定的性能级别之前,均需要预热时间。电能测量仪标准允许制造商根据环境温度变化和自身发热情况来指定测量仪精度降级的程度。
您的测量仪符合并满足上述电能测量仪标准的要求。
有关您的测量仪符合的精度标准的列表,请与当地的施耐德电气代表联系,或从 www.se.com 下载测量仪手册。
参考设备或电能标准
要帮助确保测试的精度,建议您使用指定精度高于所测试测量仪 6 至 10 倍的参考设备或参考电能标准。进行测试之前,参考设备或电能标准应按照制造商的建议进行预热。
注: 在进行精度测试时,建议使用具有可追溯校准证书的参考设备。