Comunicaciones
Protocolos admitidos
Los datos que mide la central de medida pueden compartirse con otros dispositivos utilizando ION y otros protocolos estándar del sector.
ION constituye el protocolo y la arquitectura fundamentales de la central de medida.
Puede integrar la central de medida en redes usando los siguientes protocolos estándar del sector:
Es posible configurar la central de medida de manera que importe datos procedentes de otros dispositivos utilizando estos protocolos. Su central de medida admite el protocolo IEC 61850 y el formato de datos de formas de onda COMTRADE.
La central de medida también admite IPv6, DPWS (perfil de dispositivos para servicios web) y protocolos Ethernet RSTP (protocolo de árbol de expansión rápida).