Configuración de parámetros de medición

ION Setup permite configurar la funcionalidad de medición de la central de medida.

  1. Abra ION Setup y, seguidamente, el Setup Assistant correspondiente a la central de medida.
  2. Configure los parámetros en Metering Setup > Basic.
    Ficha básica
    ParámetroValoresDescripción
    Volts Mode4W-WYE, DELTA, 3W-WYE, SINGLE, DEMO1Tipo de sistema de alimentación
    PT Prim1-999.999Tensión nominal del devanado primario del transformador de tensión.
    PT Sec1-999.999Tensión nominal del devanado secundario del transformador de tensión.
    CT Primary1-999.999Intensidad nominal del devanado primario del transformador de intensidad.
    CT Secondary1-999.999Intensidad nominal del devanado secundario del transformador de intensidad.
    Nominal Voltage1-999.999Intensidad nominal (A) empleada para funciones de medición como cálculos de armónicos y detección de bajadas/subidas
    Nominal Current1-999.999Intensidad nominal (A) empleada para funciones de medición como cálculos de armónicos y detección de bajadas/subidas
    Nominal Frequency50, 60Frecuencia nominal (Hz) empleada para funciones de medición como alarmas
  3. Configure los parámetros en Metering Setup > Advanced, según resulte necesario.
    Ficha avanzada
    ParámetroValoresDescripción
    PhaseOrderABC, ACBOrden de rotación de las fases de tensión del sistema de alimentación
    I4 Prim1-999.999Intensidad nominal del devanado primario del transformador de intensidad I4.
    I4 Sec1-999.999Intensidad nominal del devanado secundario del transformador de intensidad I4.
    Scale Rev ParamON, OFFEspecifica si las lecturas de consumo eléctrico se muestran como valores del primario o secundario (ON = primario, OFF = secundario)

1 El modo Demo tiene fines exclusivamente demostrativos y no utiliza los terminales de la central de medida para mostrar valores.