Ajustes de BACnet/IP
| Parámetro | Valores | Descripción |
|---|---|---|
| Ajustes de ID del dispositivo | ||
| ID del dispositivo |
0–4194302 Nota: Aunque el ID del dispositivo puede establecerse en 4194303, este valor solo se utilizarse para indicar que el dispositivo BACnet no está inicializado, deshabilitado o no se utiliza. |
Especifica el número de instancia del objeto de dispositivo BACnet (utilizado para la propiedad Object_Identifier). El valor predeterminado de ID del dispositivo son los últimos cinco dígitos de la dirección MAC (hexadecimal) convertidos a decimales. Se recomienda modificar el valor predeterminado de ID del dispositivo para reducir el riesgo de que un atacante obtenga información del dispositivo. SUGERENCIA: El ID del dispositivo deberá ser exclusivo dentro de su red BACnet/IP. |
| Ajustes de modo de dispositivo | ||
| Modo de dispositivo | Normal, Externo |
Define el comportamiento del dispositivo como dispositivo BACnet:
|
| Dirección BBMD | Dirección IPv4 |
Especifica la dirección IPv4 del BBDM con la que el dispositivo se registra como dispositivo externo. Si no conoce la dirección del BBMD, póngase en contacto con el administrador de la red local. |
| Puerto | 1 – 65535 | Especifica el puerto UDP del BBMD al que se envían las solicitudes de registro. Si este campo se deja vacío, se utiliza el número de puerto predeterminado (47808). |
| Ajustes de Object_Name | ||
| Nombre de dispositivo Ethernet | Hasta 49 caracteres |
Especifica la propiedad Object_Name del objeto de dispositivo BACnet. SUGERENCIA: La propiedad Object_Name debe ser exclusiva dentro de la red BACnet/IP. De forma predeterminada, la central de medida se denomina <meter type>-<last six digits of MAC address>. Por ejemplo, una central de medida con la dirección MAC 006078173393 figura en la red como “<meter type>-173393”. Nota: Nombre de dispositivo Ethernet también se utiliza para DHCP con DNS y DPWS. La modificación del valor de Nombre de dispositivo Ethernet afectará la forma de acceder o encontrar su dispositivo usando DHCP y DPWS. |
Para obtener más información acerca del módulo BACnet Options, consulte la sección ION Reference en www.se.com.