BACnet/IP
BACnet (Building Automation and Control Network) es un protocolo de comunicación abierto que se utiliza para automatizar y controlar sistemas de edificios. La American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) es la encargada del mantenimiento de la norma BACnet. Su dispositivo puede funcionar como un servidor BACnet/IP haciendo que los valores específicos estén disponibles para su sistema de automatización de edificios. BACnet/IP es un tipo de red BACnet basado en Ethernet que utiliza paquetes UDP/IP.
Modos de dispositivo admitidos
Su dispositivo puede funcionar como un dispositivo BACnet normal o externo.
| Modo de dispositivo | Descripción | Propósito |
|---|---|---|
| Normales | Dispositivos que se comunican usando el protocolo BACnet dentro de la misma red BACnet/IP. | Interoperabilidad de dispositivos según la norma BACnet. |
| Externo | Dispositivos que se encuentran en una subred IP diferente a la red BACnet/IP a la que desean conectarse. Los dispositivos externos deben registrarse con un BBMD en la red BACnet/IP. |
Útil en escenarios donde:
|
Para obtener más información, consulte la nota técnica BACnet and ION technology, disponible en www.se.com.
Otros tipos de dispositivos en una red BACnet/IP
La siguiente tabla resume otros de los dispositivos comunes que pueden encontrarse en una red BACnet/IP:
| Tipo de dispositivo | Descripción | Propósito |
|---|---|---|
| Dispositivo de gestión de transmisión BACnet (BBMD) | Dispositivos que facilitan la distribución de transmisiones entre dispositivos BACnet/IP en diferentes subredes. | Se utiliza para reenviar mensajes de transmisión de una subred a otra, lo que permite que los mensajes de transmisión atraviesen routers IP. |
| Router BACnet | Dispositivos que interconectan dos o más redes BACnet. | Se utilizan para enlazar redes, enrutar mensajes y, si es necesario, traducir protocolos BACnet entre redes. |