Para configurar los ajustes Ethernet básicos mediante las páginas web de la central de medida
Es posible configurar los ajustes IPv4, IPv6 y TCP/IP de la central de medida a través de las páginas web.
A la hora de configurar los parámetros de comunicaciones, asegúrese de mantener al menos una ruta de comunicación que permita un acceso completo a su dispositivo; de lo contrario, es posible que pierda permanentemente la capacidad de cambiar la configuración del dispositivo y el acceso a datos adicionales.
aviso
PÉRDIDA DE ACCESO
Asegúrese de que el acceso al dispositivo es suficiente para poder comunicarse con este y configurarlo.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.
Póngase en contacto con el administrador de la red para conocer las direcciones IP y otros valores de configuración de la red Ethernet.
Para configurar los ajustes Ethernet básicos mediante las páginas web de la central de medida:
- Conéctese con las páginas web de la central de medida.
Hasta que configure el resto de ajustes de conexión Ethernet, podrá conectarse con la central de medida usando la dirección IPv4 predeterminada o su dirección local de conexión IPv6, o utilizando la función de detección automática mediante Ethernet y haciendo doble clic sobre el icono de red de la central de medida.
- Vaya a Confg > Ethernet.
- Especifique los valores correspondientes a los ajustes.
- Haga clic en Config avanzada para configurar ajustes de Ethernet avanzados adicionales, tales como los tiempos de espera y la habilitación/deshabilitación de determinados protocolos por Ethernet, si es necesario.
- Haga clic en Aplicar.
Nota: Si cambia la dirección que utilizó para acceder a las páginas web, tendrá que volver a conectarse con las páginas web tras hacer clic en Aplic.
Parámetro | Valor | Descripción |
---|---|---|
Dirección MAC |
Solo lectura |
La dirección de control de acceso a medios (MAC) viene establecida de fábrica y solo se indica a modo de referencia. |
Nombre de dispositivo Ethernet |
Configurable |
El nombre del dispositivo Ethernet es utilizado por:
De forma predeterminada, la central de medida se denomina <meter type>-<last six digits of MAC address>. Por ejemplo, una central de medida con la dirección MAC 006078173393 figura en la red como “<meter type>-173393”. |
Nombre del dominio |
Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros. |
Nombre de dominio Ethernet de la red en la que se encuentra la central de medida. |
DNS primaria |
Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros. |
Dirección IP del servidor DNS principal de la red, cuando la red usa DNS. |
DNS secundaria |
Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros. |
Dirección IP del servidor DNS secundario de la red, cuando la red usa DNS. |
Parámetro | Valor | Descripción |
---|---|---|
Modo de asignación de IPv4 |
Stored DHCP |
Almacenada: La central de medida utiliza las direcciones IP especificadas manualmente para IPv4 (dirección, máscara de subred y pasarela). DHCP: La central de medida adquiere sus direcciones IP del servidor DHCP de la red. |
Dirección IPv4 almacenada |
Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros. |
Dirección del protocolo Internet de su dispositivo. |
Máscara de subred IPv4 almacenada |
Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros. |
Dirección IP de subred Ethernet correspondiente a la red. |
Pasarela IPv4 almacenada |
Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros. |
Dirección IP de la pasarela Ethernet correspondiente a la red. |
La página web también muestra los ajustes IPv4 adquiridos cuando el modo de asignación está establecido en DHCP.
Nota: Para impedir que las conexiones utilicen IPv4, establezca el modo de asignación en Almacenado y la dirección IPv4 en 0.0.0.0.
Parámetro | Valor | Descripción |
---|---|---|
Modo de asignación IPv6 |
Stored DHCPv6 |
Almacenada: La central de medida utiliza las direcciones IP especificadas manualmente para IPv6 (dirección global, dirección de pasarela). DHCPv6: La central de medida adquiere sus direcciones IP del servidor DHCP de la red. |
Dirección local de conexión IPv6 |
Solo lectura |
La dirección local de conexión IPv6 viene predeterminada de fábrica y es de solo lectura. |
Dirección global IPv6 almacenada |
Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros. |
Dirección del protocolo Internet de su dispositivo. |
Pasarela IPv6 almacenada |
Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros. |
Dirección que utiliza la central de medida para enrutar las comunicaciones a una red o subred diferente. Si no establece este parámetro o la dirección es incorrecta, es posible que experimente una ralentización de las comunicaciones o errores de comunicación. |
La página web también muestra los ajustes IPv6 adquiridos cuando el modo de asignación está establecido en DHCP.
Nota: Para deshabilitar comunicaciones a través de IPv6, configure Activar IPv6 desde Config avanzada en No.
Nota: Deberá enmarcar la dirección IPv6 entre corchetes al escribirla en el explorador web, por ejemplo: “http://[fe80::260:78ff:fe04:5943]
”.