Configuración de las comunicaciones serie mediante la pantalla

Es posible configurar los ajustes de comunicaciones serie básicos de la central de medida a través de la pantalla.

Antes de configurar los parámetros serie, asegúrese de contar con un ID de unidad único para la central de medida y conocer los ajustes de red serie (protocolo, velocidad en baudios, y bits de paridad y parada).

Para configurar los ajustes de comunicaciones serie básicos de la central de medida mediante la pantalla.

  1. Pulse el botón Inicio.
  2. Vaya a Menú de config. > Config comunicaciones.
  3. Pulse los botones Arriba y Abajo para desplazarse y seleccione Config COM1.
  4. Configure los ajustes serie de la central de medida según convenga.
    Ajustes de las comunicaciones serie
    ParámetroValoresDescripción

    Protocolo

    ION,Modbus RTU, Modbus Master, DNP v3.00, EtherGate, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter-Vorne, Factory, None

    Establece el protocolo de comunicaciones correspondiente al puerto RS-485 de la central de medida.

    El ajuste Ninguno evita comunicaciones a través de este puerto.

    Velocidad en baudios

    2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

    Establece la velocidad de los datos, que se mide en bits por segundo.

    Tiempo de espera de Rx

    0,1-15

    Establece el retardo de transmisión, que se mide en segundos.

    ID de unidad

    1-9999

    Establece el identificador único de la central de medida en la red RS-485.

    NOTA: El rango de los dispositivos Modbus serie está comprendido entre 1 y 247.

    Puerto serie

    8N1, 8N2, 8E1, 8E2, 8O1, 8O2

    Establece los bits de paridad y de parada del puerto.

    Polaridad RS485

    DESACTIVADA, ACTIVADA

    Activa la polarización en el dispositivo cliente mediante el puerto RS-485.