Configuración de la central de medida como Modbus cliente mediante ION Setup
La central de medida puede configurarse como servidor-cliente Modbus por serie o Ethernet.
Asegúrese de que los dispositivos cliente y servidor cumplen los requisitos previos relativos al cableado y la configuración de las comunicaciones antes de configurar la central de medida como Modbus cliente.
Si la central de medida es un Modbus cliente a través de TCP/IP, los protocolos Modbus TCP/IP y Modbus RTU deberán estar habilitados.
Nota: Es posible que los dispositivos que admiten conexiones Modbus TCP múltiples y simultáneas ocasionen retardos en las comunicaciones. Configure los ajustes de tiempo de espera de la red para prever esta situación.
Cuando el dispositivo actúa como Modbus cliente por TCP/IP, intenta comunicarse con un dispositivo servidor durante un máximo de 100 segundos (según la norma RFC 1122) antes de pasar al siguiente dispositivo servidor.
Para configurar la central de medida como Modbus cliente por serie o Ethernet:
- Inicie ION Setup.
- Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
- Haga clic en Communications > 3rd Party Protocols > Modbus Master.
- Haga clic en Add para añadir un dispositivo de servidor Modbus.
Aparecerá el cuadro de diálogo Modbus Device.
- Especifique la información del servidor Modbus.
- Asigne un nombre al dispositivo de servidor Modbus junto con un sufijo de etiqueta (si procede).
- Seleccione el tipo de dispositivo de servidor en la lista desplegable Device Type.
- Introduzca el identificador de unidad del dispositivo de servidor Modbus en el cuadro de texto Slave ID.
- Seleccione la conexión serie o TCP en la lista desplegable Connected via. Esta es la conexión entre el Modbus cliente y el dispositivo de servidor.
- Haga clic en Connections. Aparecerá el cuadro de diálogo Modbus Master Connections.
- Seleccione la pestaña que se corresponda con la conexión que desea configurar.
- Configure el tipo de conexión:
Tipo de conexión Configuración Serial connection
Seleccione el puerto de comunicaciones serie conectado a los dispositivos de servidor Modbus en la lista Assigned Port.
TCP Connection
Escriba la dirección IP del servidor Modbus asegurándose de establecer el puerto IP en 502.
Asegúrese de que los protocolos Modbus RTU y Modbus TCP/IP están habilitados.
- Haga clic en OK para regresar al cuadro de diálogo Modbus Device.
- Haga clic en OK para añadir el dispositivo servidor. En este momento, el dispositivo aparecerá en la lista.
- Repita los pasos 4 a 10 para añadir todos los servidores Modbus.
Por ejemplo, si seleccionó TCP Connection 1 desde la lista desplegable Connected via, seleccione la pestaña TCP 1.