Conexiones de comunicaciones Ethernet
Las conexiones Ethernet de doble puerto de la central de medida le permiten utilizar una topología de red en línea recta o en bucle (en anillo).
De ser necesaria una topología Ethernet en bucle para redes locales, deberá habilitar RSTP de modo que funcionen las comunicaciones Ethernet de la central de medida.
Utilice cables Ethernet CAT5 (o superiores) con conectores modulares RJ45 sin blindar para cablear las comunicaciones Ethernet de la central de medida.
Topología en bucle Ethernet
| A | Conmutador o concentrador Ethernet |
| B | Centrales de medida conectadas mediante Ethernet |
| C | LAN / WAN |