Sesiones de ION
Una sesión de ION utiliza un identificador de token de sesión para autenticar las solicitudes de ION a un dispositivo. La primera solicitud de ION envía las credenciales de usuario al dispositivo. Una vez realizada la validación con éxito, el dispositivo crea una identificación de token de sesión en ION exclusiva e intransferible. Las solicitudes posteriores de ION se validan utilizando la identificación de token de sesión de ION, en lugar de las credenciales de usuario.
Una identificación de token de sesión de ION cuenta con un tiempo de espera de sesión por inactividad fijo de 5 minutos.
No es necesaria ninguna configuración para habilitar las sesiones de ION.
Nota: Tanto ION por TCP como ION por TLS (Secure ION) incluyen una autenticación de sesión de ION.
Conceptos relacionados