Requisitos previos del dispositivo Modbus por Ethernet
Para que la central de medida funcione como dispositivo Modbus por Ethernet, deberán configurarse una serie de requisitos previos.
Nota: No es necesario que el usuario realice ninguna configuración específica de Modbus para que la central de medida funcione como dispositivo Modbus cliente por Ethernet.
Requisitos previos | Descripción |
---|---|
Ethernet | Todos los dispositivos deberán contar con una conexión Ethernet operativa. |
Dirección IP | Todos los dispositivos deberán contar con una dirección IP única. |
Puerto | Todos los dispositivos deberán poder comunicarse por el puerto Ethernet 502 para Modbus TCP. |
Nota: Es posible que los dispositivos que admiten conexiones Modbus TCP múltiples y simultáneas ocasionen retardos en las comunicaciones. Configure los ajustes de tiempo de espera de la red para prever esta situación.