Protocolos, puertos y conexiones

Los protocolos Ethernet que admite el dispositivo permiten establecer conexiones simultáneas a través de los puertos IP de servicio.

Al habilitar o deshabilitar los protocolos Ethernet, es posible controlar si la central de medida acepta nuevas solicitudes de conexión de socket. La modificación de la configuración de un puerto no afecta al resto de conexiones existentes. En función del protocolo, también podrá modificarse el número de puerto.

Nota: Algunos números de puerto de protocolos son de solo lectura y no son configurables.

Protocolo, puertos y conexiones
Protocolo Puerto (predet.) Número de conexiones
ION (ION por TCP) 7700 8 1
Secure ION (ION por TLS) 7443 8 1
Modbus TCP 2 502 8 1
Modbus RTU por Ethernet 2 7701 8 1
BACnet/IP 47808 N/A
DNP 20000 8 1
Modbus TCP (dedicado) 2 502 32
EtherGate (COM1) 7801 1
DHCP 67 (68) 1
SFTP 22 2
Servidor web (HTTPS) 3 443 10
SNMP 161 N/A
Servidor SMTP (correo electrónico); solo correo saliente 25 1
NTP 123 1
IEC 61850 102

4

1 – Estas ocho conexiones simultáneas se comparten entre ION, Secure ION, Modbus TCP, Modbus RTU por Ethernet y DNP. Puede establecer un máximo de tres conexiones DNP.

2 – Estos protocolos deben habilitarse para la función de pasarela Modbus.

3 – Estos se emplean para las páginas web de la central de medida.

Tareas relacionadas

Habilitar y deshabilitar protocolos y modificar números de puerto