Permisos de archivo y carpetas SFTP
Estructura de carpetas SFTP:
Carpeta | Descripción |
---|---|
COMTRADE_1 a COMTRADE_3 | Visualizar archivos COMTRADE desde estas carpetas. Los usuarios tienen permiso de lectura sobre los archivos. |
documentos | Añadir cualquier tipo de archivo a esta carpeta. Los usuarios disponen de control total sobre los archivos. |
IEC61850 | Añadir un archivo de configuración IEC 61850 (CID) a esta carpeta para activar las funcionalidades de IEC 61850. Los usuarios disponen de control total sobre los archivos en el directorio raíz y permiso de lectura en la carpeta de registro. |
optionModuleUpg y rmdUpg | Cargar archivos de actualización de firmware para la pantalla de la central de medida o módulos opcionales en estas carpetas. Los usuarios disponen de control total sobre los archivos. |
web | Añadir páginas web personalizadas a la central de medida transfiriéndolas a subcarpetas web. En esta carpeta se almacenan las páginas web predeterminadas de la central de medida. Los usuarios disponen de control total sobre los archivos. |