Configuración de entradas digitales incorporadas mediante ION Setup
ION Setup permite configurar las entradas digitales de la central de medida.
- Inicie ION Setup.
- Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
- Haga clic en Onboard I/O > Digital Inputs. Las pestañas se corresponden con cada una de las entradas digitales. Haga clic en la pestaña de la entrada digital que desee editar.
- Configure la entrada digital seleccionando el parámetro y haciendo clic en Edit.
- Tras haber configurado el parámetro, haga clic en OK para guardar la configuración en la central de medida.
Parámetro | Valor/rango | Descripción |
---|---|---|
Input Mode |
Pulse, KYZ, A/C, IRIG-B* |
Especifica la forma en la que la central de medida procesa la señal:
|
Polarity | Inverting/Non-Inverting | Especifica si la señal procedente del puerto digital es invertida o no invertida. |
Debounce | 0,000-1,000 | Especifica el tiempo (en segundos) durante el cual la señal deberá permanecer en un estado para que se considere un cambio de estado válido. |
Assigned Port | Viene definido por el hardware de la central de medida. | Se trata del puerto físico de entrada digital de la central de medida. |
EventLog Mode | Log Off/Log On | Indica si un evento genera entradas de registro |
State | OFF/ON | Muestra el estado actual de la entrada digital. |
* También deberá configurar el reloj de la central de medida de modo que utilice la sincronización horaria por IRIG-B.