Descripción general de las entradas/salidas
La central de medida cuenta con entradas/salidas (E/S) digitales incorporadas cuyo número puede incrementarse mediante la adición de módulos opcionales de E/S analógicas y digitales para ampliar sus capacidades de E/S.
advertencia
Funcionamiento imprevisto
No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo, lesiones graves o incluso la muerte.
La base de la central de medida posee
- Tres entradas digitales
- Una salida digital de forma A
- Dos indicadores LED de impulsos de energía (uno visible y uno de infrarrojos)
Puede visualizar información acerca de las E/S de la central de medida a través de la pantalla o las páginas web y configurar dichas E/S por medio de ION Setup.
Nota: Las salidas digitales son capaces de soportar tensiones inferiores a su máximo especificado. Para aplicaciones con tensiones superiores, utilice un relé externo en el circuito de conmutación.