Crear pantallas personalizadas mediante ION Setup
Utilice ION Setup para crear nuevas pantallas personalizadas.
- Inicie ION Setup.
- Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
- Haga clic en Displays > Front Panel.
- Seleccione Displays y haga clic en Edit.
- Seleccione el modo de visualización de las pantallas personalizadas en el cuadro de lista desplegable y cambie el nombre de las pantallas personalizadas, elimínelas o modifique su orden.
- Haga clic en New para añadir una nueva pantalla en el modo de visualización seleccionado.
- Haga clic en Edit para abrir la pantalla Display setup, desde la que podrá configurar pantallas personalizadas nuevas o existentes.
- Configure la pantalla.
- Screen Type: especifique el número de parámetros que se visualizan en la pantalla.
- Screen Title: especifique el título que se mostrará en la parte superior de la pantalla personalizada.
- Haga clic en Edit para seleccionar los parámetros visualizados.
- Seleccione las propiedades de visualización de los dígitos.
- Resolution: especifica el número de cifras decimales que se muestran.
- Last Digit: especifica si el último dígito se redondea o trunca.
- Haga clic en Send para guardar los cambios en la central de medida.
ION Setup cargará la información de la pantalla de la central de medida en la pantalla Display Editor.
El número de parámetros visualizados se determina en la selección Screen Type descrita anteriormente.