Menú Configuración

La configuración de la central de medida puede realizarse a través de la pantalla.

Configure los ajustes de seguridad de la central de medida de tal forma que quede activada la programación del panel frontal (pantalla) para poder configurar la central de medida mediante la pantalla.

NOTA: La apariencia de la pantalla podrá diferir ligeramente de la mostrada en función del sistema de alimentación, la configuración y los parámetros de la pantalla de la central de medida.

NOTA: Algunos parámetros de configuración no pueden configurarse cuando está habilitada la seguridad de consumo eléctrico.

Menú Submenú
Config medidor Modo Tensión
Confg TT/TI
Config polaridad tensión
Config polaridad intensidad
Valores nominales
Config activación puerto Ethernet Config activación puerto Ethernet
Config comunicaciones Config de modo de asignación IPv4
Config dirección IPv4 almacenada
Dirección local de conexión IPv6
Config de modo de asignación IPv6
Dirección global IPv6 almacenada
Nombre de dispositivo Ethernet
Config DNS
Config COM1
Dirección NTP
Dirección SMTP
Configurar pantalla Config pantalla
Config símbolos y etiquetas
Config formato numérico
Config fecha/hora/reloj Config fecha-hora
Config reloj
Configuración de alarmas Configuración de alarmas
Config idioma Config idioma
Config period uso Tarifa TDU activa
Temporada TDU
Restablecimientos Restablecimientos