Cambiar la contraseña predeterminada

Cambie la contraseña predeterminada 0 (cero) para reducir los accesos no autorizados. Los ajustes de cuenta predeterminados suelen ser una causa frecuente de accesos no autorizados por parte de usuarios malintencionados.

Requisitos previos:

Para cambiar la contraseña predeterminada:

  1. En el Security Wizard de ION Setup, haga clic en Next para ir hasta Define individual users/passwords.
  2. Resalte USER1 y, a continuación, haga clic en Password.
  3. Introduzca y confirme la nueva contraseña.
  4. SUGERENCIA: Utilice contraseñas seguras para aumentar su complejidad. La contraseña puede estar formada por cualquier combinación de letras y números hasta un máximo de 16 caracteres.

    aviso

    PÉRDIDA DE ACCESO

    Asegúrese de que la contraseña establecida es compatible con el panel frontal del dispositivo y con el software utilizado para comunicarse con el dispositivo.

    El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.

    Aunque ION Setup admite contraseñas de hasta 16 caracteres, es posible que algunos clientes de software de ION aún no admitan contraseñas de más de seis caracteres alfanuméricos.

  5. Haga clic en OK.
  6. A continuación: