Crear y cambiar contraseñas de usuario
Cree contraseñas seguras para cada usuario que necesite acceder a la central de medida. Los ajustes de cuenta predeterminados y las contraseñas no seguras suelen ser una causa frecuente de accesos no autorizados por parte de usuarios malintencionados.
Para optimizar la ciberseguridad en un entorno protegido, siga las buenas prácticas de gestión de cuentas de usuarios establecidas por su organización –como los plazos de uso máximos de las contraseñas o las políticas de gestión de historiales– o póngase en contacto con el administrador de su red para obtener asistencia.
Requisitos previos:
- Abrir un archivo de configuración de seguridad en el Security Wizard de ION Setup.
Para modificar una contraseña:
- En el Security Wizard de ION Setup, haga clic en Next para ir hasta Define individual users/passwords.
- Para cada usuario al que quiera asignar una contraseña o cuya contraseña desee modificar:
- Resalte al USUARIO y, a continuación, haga clic en Password.
- Introduzca y confirme la contraseña.
- Haga clic en OK.
SUGERENCIA: Siga los requisitos de seguridad de contraseñas para aumentar la complejidad de la contraseña. La contraseña puede estar formada por cualquier combinación de letras y números hasta un máximo de 16 caracteres.
- A continuación:
- Continúe configurando los ajustes de seguridad de la central de medida, o;
- Haga clic en Finish para aplicar los cambios en la configuración de seguridad a la central de medida.
aviso
Pérdida de datos
Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de datos.
También puede modificar la contraseña utilizando la herramienta Diagnostics de ION Setup, el modulo Security Options mediante el modo avanzado de ION Setup y Power Monitoring Expert.