Deshabilitar y habilitar métodos de configuración de la central de medida
Limitar los métodos de configuración –como, por ejemplo, Modbus, las páginas web y la pantalla– y proporcionar acceso de solo lectura minimiza los posibles puntos de ataque a la central de medida.
Requisitos previos:
- Abrir un archivo de configuración de seguridad en el Security Wizard de ION Setup
Para deshabilitar y habilitar métodos de configuración de la central de medida:
- En el Security Wizard de ION Setup, haga clic en Next para ir hasta Security Options.
- En Security Options:
Marque o desmarque Enable Web para habilitar o deshabilitar la función de visualizar ajustes de la central de medida en línea mediante páginas web.
Marque o desmarque Allow setup by webpages para habilitar o deshabilitar la función de modificar ajustes de la central de medida mediante páginas web.
Marque o desmarque Allow Front Panel programming para habilitar o deshabilitar la función de modificar ajustes de la central de medida mediante la pantalla.
Seleccione Modbus Access de la lista desplegable:
- None – Deshabilita el acceso a la asignación Modbus integrada.
- Read/Write – Habilita la configuración de parámetros de medición básicos utilizando únicamente el protocolo de comunicaciones Modbus.
- Read Only – Habilita la función de leer parámetros de medición lectura utilizando únicamente el protocolo de comunicaciones Modbus. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
- A continuación:
- Continúe configurando los ajustes de seguridad de la central de medida, o;
- Haga clic en Finish para aplicar los cambios en la configuración de seguridad a la central de medida.