Ajuste del modo de seguridad avanzada
La seguridad de la central de medida está basada en una gestión de accesos e inicios de sesión de usuarios y una complejidad de contraseñas altamente restrictivas.
NOTA: Le recomendamos que utilice el modo de seguridad avanzada.
Para obtener información detallada sobre las capacidades del modo de seguridad avanzada, consulte la sección Modo de seguridad avanzada.
Requisitos previos:
- Conexión de la central de medida mediante ION Setup.
- Credenciales de inicio de sesión.
- Privilegios de acceso a la configuración de seguridad
Para configurar la seguridad avanzada:
- Abra ION Setup > seleccione la central de medida > Setup Assistant.
- Security > Security Mode > Edit. Se abrirá el cuadro de diálogo Open Security Configuration File.
- Seleccione el archivo de configuración de seguridad advanced.scf.
- Haga clic en Open. Si se le solicita, haga clic en Yes para utilizar la seguridad avanzada.
- A continuación:
- Continúe configurando los ajustes de seguridad de la central de medida, o;
- Haga clic en Finish para aplicar los cambios en la configuración de seguridad a la central de medida.