Tipos de alarma

La central de medida cuenta con cuatro tipos de alarmas.

Tipos de alarmas Descripción
De umbral (estándar)

Las alarmas de umbral comparan el valor real de un parámetro con un límite o rango de valores especificado. Entre estos se incluyen valores de tensión e intensidad medidos y valores de calidad de energía calculados.

Algunas alarmas de umbral emplean mediciones de alta velocidad con una resolución de hasta 1 milisegundo.

Digital Las alarmas digitales se activan a partir del estado conectado o desconectado de una entrada digital.
De perturbación (bajada/subida) Las alarmas de perturbación se activan a partir de una bajada o una subida medidas.
Unaria Las alarmas unarias no son configurables y generan una alarma a partir del estado de la central de medida, por ejemplo, el encendido de esta.

Las alarmas presentan dos estados:

Estado de alarma Descripción
Activo

La central de medida detecta que se cumple la condición de alarma.

Histórico Aunque la condición de alarma existía previamente, a partir de cierto momento ha vuelto a un estado de ausencia de alarma.

Para obtener más información sobre los módulos Setpoint, Relative Setpoint, Digital Input, Disturbance Analyzer, and Sag/Swell, consulta la ayuda de ION Reference.