Configuración de alarmas de bajada/subida mediante ION Setup
Para configurar ajustes de alarmas de bajada/subida mediante ION Setup:
- Inicie ION Setup.
- Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
- Haga clic en Alarming > Sag/Swell.
- Seleccione el parámetro que desea configurar y haga clic en Edit.
Se mostrará un cuadro de diálogo de configuración de dicho parámetro.
- Configure los parámetros según convenga.
Los valores que debe especificar varían en función del tipo de alarma de bajadas/subidas que está configurando.
| Parámetro | Valor/rango | Descripción |
|---|---|---|
| Enable/Disable | Enabled o Disabled |
Indica si se ha activado el registro de subida/bajada y la generación de alarmas. |
| Nominal | 1-999.999 |
Tensión RMS primaria del sistema de alimentación. Utilice la tensión fase a fase para dispositivos configurados en triángulo y la tensión fase a neutro para dispositivos configurados en estrella. Para más información sobre la configuración del Modo Tensión, consulte la sección Configuración de parámetros de medición. |
| Swell Limit | Porcentaje del valor nominal | Especifica el límite de subida, que se expresa en porcentaje de la tensión nominal. |
| Sag Limit | Porcentaje del valor nominal | Especifica el límite de bajada, que se expresa en porcentaje de la tensión nominal. |
| Hysteresis | Porcentaje: consulte la descripción |
Especifica la diferencia en magnitud entre el límite de subida o bajada y el umbral para que el evento de calidad de energía se considere superado. Por ejemplo, si el límite de bajada de la central de medida se ha fijado en el 90 % del nominal y la histéresis se ha fijado en el 2 %, esto implica que en caso de producirse un evento de bajada, la tensión debe volver al 92 % del nominal para el evento de bajada se considere superado. |
| Alarm priority | Consultar descripción. |
Seleccione la prioridad de alarma que desea asociar con las alarmas de bajadas/subidas. Para evitar que una alarma se muestre sin afectar a las demás funciones de la central de medida, establezca la prioridad de alarma en Info Only. |
| Parámetro | Valor/rango | Descripción |
|---|---|---|
| Enable/Disable | Enabled o Disabled |
Indica si se ha activado el registro de subida/bajada y la generación de alarmas. |
| Nominal | 1-999.999 | Especifica el valor de intensidad nominal utilizado para la detección de subidas o bajadas de intensidad. |
| Pickup | Porcentaje del valor nominal | Especifica el porcentaje que la intensidad deberá desviarse del valor de intensidad nominal para que se clasifique como subida o bajada. |
| Dropout | Porcentaje del valor nominal | Especifica el porcentaje del valor nominal hasta el que la intensidad debe recuperarse para señalizar el final de la bajada o la subida. |
| Hysteresis | N/A |
Muestra la diferencia en magnitud entre los valores Pickup (activación) y Dropout (desactivación) de subida o bajada. Para modificar la histéresis, cambie los valores de Pickup o Dropout. |
| Alarm priority | Consultar descripción. |
Seleccione la prioridad de alarma que desea asociar con las alarmas de bajadas/subidas. Para evitar que una alarma se muestre sin afectar a las demás funciones de la central de medida, establezca la prioridad de alarma en Info Only. |