Alarmas predeterminadas

La central de medida se suministra con alarmas predeterminadas. Algunas alarmas están habilitadas de forma predeterminada.

NOTA: Tenga en cuenta que algunas alarmas requieren configuración para funcionar.

Nombre Prioridad Descripción Valor predeterminado
Bajada intensidad F1-3 High Alarmas de bajada de intensidad para las fases 1, 2 y 3 Deshabilitado
Subida intensidad F1-3 High Alarmas de subida de intensidad para las fases 1, 2 y 3 Deshabilitado
Huecos/puntas High Alarma de bajada/subida de tensión Deshabilitado
Sobre deseq. I Medium Alarma de desequilibrio de sobreintensidad Deshabilitado
Sobre deseq. V Medium Alarma de desequilibrio de sobretensión Deshabilitado

Sobre THD V1-V3

Medium Alarmas de distorsión armónica total (THD) de sobretensión Habilitado
Sobre dd kW (P) Medium Alarma de sobredemanda deslizante de kW Deshabilitado

Sobre I a-c, (1-3) 4

Medium Alarmas de sobreintensidad Deshabilitado
Umbral V1-V3 Medium Alarmas de umbral de tensión Deshabilitado
Umbral de frec. Medium Alarma de umbral de frecuencia Habilitado
4-30 Interr
tensión F1-3
Low Alarmas de calidad de energía por interrupción de tensión 4-30 Habilitado
Entradas digitales Info Only

Alarmas de entradas digitales

El número de alarmas viene determinado por el número total de entradas digitales disponibles.

NOTA: No se muestran las alarmas Info Only.

Habilitado