Funcionamiento de las alarmas de umbral (estándar) por exceso e insuficiencia - Ejemplo
En lo que respecta a las alarmas estándar, la central de medida admite condiciones de umbral por exceso e insuficiencia.
Toda condición de umbral se produce cuando la magnitud de la señal que se está supervisando traspasa el límite especificado por el valor de umbral de activación y permanece dentro de ese límite durante el periodo de tiempo mínimo especificado por el valor de retardo de activación.
La condición de umbral finaliza cuando la magnitud de la señal que se está supervisando traspasa el limite especificado por el valor de umbral de desactivación y permanece dentro de ese límite durante el periodo de tiempo mínimo especificado por el valor de retardo de desactivación.
Superior a umbral
Cuando el valor supera el valor de umbral de activación y permanece por encima de él durante un periodo de tiempo suficiente para satisfacer los requisitos del periodo de retardo de tiempo de activación (ΔT1), la condición de alarma se establece en Activado. Cuando el valor cae por debajo del valor de umbral de desactivación y permanece por debajo de él durante un periodo de tiempo suficiente para satisfacer los requisitos del periodo de retardo de tiempo de desactivación (ΔT2), la condición de alarma se establece en Desactivado.
A | Umbral de activación |
B | Umbral de desactivación |
ΔT1 | Periodo de retardo de activación (en segundos) |
EV1 | Inicio de condición de alarma |
ΔT2 | Periodo de retardo de desactivación (en segundos) |
EV2 | Final de condición de alarma |
ΔT3 | Duración de la alarma (en segundos) |
Max1 | Valor máximo registrado durante el periodo de activación |
Max2 | Valor máximo registrado durante el periodo de alarma |
La central de medida registra la fecha y la hora de inicio (EV1) y finalización (EV2) del evento de alarma. Además, realiza cualquier otra tarea asignada al evento, como por ejemplo la activación de una salida digital. Asimismo, la central de medida registra los valores máximos (Max1, Max2) experimentados antes, en el transcurso o después del periodo de alarma.
Inferior a umbral
Cuando el valor cae por debajo del valor de umbral de activación y permanece por debajo de él durante un periodo de tiempo suficiente para satisfacer los requisitos del periodo de retardo de tiempo de activación (ΔT1), la condición de alarma se establece en Activado. Cuando el valor supera el valor de umbral de desactivación y permanece por encima de él durante un periodo de tiempo suficiente para satisfacer los requisitos del periodo de retardo de tiempo de desactivación (ΔT2), la condición de alarma se establece en Desactivado.
A | Umbral de activación |
B | Umbral de desactivación |
ΔT1 | Periodo de retardo de activación (en segundos) |
EV1 | Inicio de condición de alarma |
ΔT2 | Periodo de retardo de desactivación (en segundos) |
EV2 | Final de condición de alarma |
ΔT3 | Duración de la alarma (en segundos) |
Mín1 | Valor mínimo registrado durante el periodo de activación |
Mín2 | Valor mínimo registrado durante el periodo de alarma |
La central de medida registra la fecha y la hora de inicio (EV1) y finalización (EV2) del evento de alarma. Además, realiza cualquier otra tarea asignada al evento, como por ejemplo la activación de una salida digital. Asimismo, la central de medida registra los valores mínimos (Mín1, Mín2) experimentados antes, en el transcurso o después del periodo de alarma.