COMTRADE

La central de medida proporciona formas de onda en el formato COMTRADE (COMmon format for TRAnsient Data Exchange, o formato común para el intercambio de datos sobre transitorios). La norma IEC 60255-24 define el formato COMTRADE. Los archivos COMTRADE simplifican la recuperación, el análisis y el intercambio de datos sobre eventos de calidad eléctrica (perturbaciones) entre un gran número de fuentes y proveedores.

Los registros COMTRADE se generan a partir de los módulos Waveform Recorder conectados al módulo COMTRADE.

La central de medida es capaz de generar archivos COMTRADE y almacenarlos en su sitio SFTP interno.

COMTRADE puede utilizarse conjuntamente con la norma IEC 61850.

Para obtener más información, consulte la nota técnica COMTRADE and ION technology, disponible en www.se.com.