Cumplimiento de las normas de calidad de energía
Cumplimiento de la central de medida
La central de medida cumple las siguientes normas sobre calidad de energía.
IEC 61000-4-30
Disponible en: Advanced y Standard
El cumplimiento de la norma de calidad de energía IEC 61000-4-30 se garantiza mediante los módulos ION, incluidos: Power Quality Aggregator, Harmonics Measurement, Disturbance Analyzer, Symmetrical Components, Mains Signaling Evaluation1, y Sag/Swell.
Para obtener más información, consulte la nota técnica IEC 61000-4-30 compliance and ION meters, disponible en www.se.com.
Informes de cumplimiento de las normas de calidad de energía
La central de medida puede medir y registrar datos de cumplimiento de las siguientes normas de calidad eléctrica.
EN 50160
Disponible en: Advanced y Standard
La programación conforme a la norma EN 50160 incluye módulos ION, entre ellos Flicker, Mains Signaling Evaluation1, Harmonics Evaluation y Voltage Harmonics.
aviso
pérdida de datos
Utilice un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para contribuir a mantener el funcionamiento de la programación conforme a la norma EN 50160 en caso de que se produzca un corte de suministro.
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.
Para obtener más información acerca de la norma EN 50160, consulte la nota técnica
IEEE 519
Disponible en: Advanced y Standard
La programación conforme a la norma IEEE 519 incluye módulos ION, entre ellos: Harmonics Evaluation, Harmonics Measurement y Counter.
1 Disponible en: Advanced