Captura de formas de onda

Utilice los módulos Waveform Recorder de la central de medida para capturar datos de forma de onda.

El módulo Waveform Recorder captura un registro de forma de onda cada vez que se activa la entrada Record.

Un grabador de forma de onda se define mediante el registro de configuración Format del módulo, que se expresa como (número de muestras por ciclo) x (número de ciclos por registro de formas de onda). Por ejemplo, si Format se establece en 128x7, esto significa que un registro de forma de onda se compone de hasta 7 ciclos de datos de forma de onda con 256 muestras por ciclo.

La central de medida admite tres tipos de captura de forma de onda: estándar, retardada y ampliada.

Captura de forma de onda estándar

Los módulos Waveform Recorder de la central de medida admiten capturas de forma de onda estándar.

Una captura de forma de onda estándar almacena un registro de forma de onda en el búfer en el momento de activación Record. En este modo únicamente se capturan datos de forma de onda previos a la activación. No se registran ciclos de forma de onda posteriores a la activación.

A Registro de forma de onda activado
B Registro de forma de onda capturado en la activación

Captura de forma de onda retardada

Los módulos Waveform Recorder de la central de medida admiten capturas de forma de onda retardadas.

El registro de configuración del módulo Record Delay Cycles de Waveform Recorder especifica cuántos ciclos debe retrasarse la captura de forma de onda después de activar la entrada Record. Esto permite capturar datos de forma de onda posteriores a la activación.

A Registro de forma de onda activado
B Registro de forma de onda si Record Delay Cycles se establece en cero
C Periodo de retardo (número de ciclos especificado en el registro de configuración Record Delay Cycles)
D Captura de forma de onda retardada registrada en el registro de forma de onda.

Captura de forma de onda ampliada

Los módulos Waveform Recorder de la central de medida admiten capturas de forma de onda ampliadas.

El registro de configuración Pre-trigger Records del módulo Waveform Recorder especifica cuántos registros previos al evento se han guardado con cada activación de registro. El registro de configuración Post-trigger Records especifica cuántos registros posteriores al evento se han guardado con cada activación de registro.

Los valores predeterminados de Pre-trigger Records y Post-trigger Records son de 0. Para configurar el grabador de forma de onda para la captura de forma de onda ampliada, uno o ambos de estos registros de configuración deberán establecerse en un valor que sea un número entero positivo distinto de 0. Para ello, deberá también establecer el registro de configuración Record Delay Cycles en cero con el fin de configurar correctamente la captura de forma de onda ampliada.

A Registro de forma de onda activado
B Registro de forma de onda capturado en la activación
C Registros de forma de onda previos a la activación capturados
D Registros de forma de onda posteriores a la activación capturados

El conjunto de registro de forma de onda para cada activación de registro es igual a la suma de Pre-trigger Records + Post-trigger Records + 1 (donde 1 es el registro real cuando se activó la entrada Record del módulo Waveform Recorder).

Por ejemplo, si Pre-trigger Records se establece en 2 y Post-trigger Records en 6, el número de registros de cada conjunto de registro de forma de onda sería de 9:

El conjunto de registro de forma de onda para la captura de forma de onda ampliada = [registros previos a la activación] + [registro real de activación] + [registros posteriores a la activación]. El total de registros de forma de onda capturados en este ejemplo es 2 + 1 + 6 = 9.

Cuando el registro de captura de forma de onda ampliada está habilitado, los registros Buffer Depth y Depth deben establecerse en un múltiplo entero positivo del conjunto de registro de datos.

Nota: El módulo COMTRADE no admite la captura de forma de onda ampliada. Los archivos COMTRADE guardados solo son para el registro de forma de onda activado.