Desplazamiento de la fase de intensidad con respecto a la tensión

La corriente eléctrica puede demorar, conducir o estar en fase con la forma de onda de voltaje de la alimentación de CA y normalmente está asociada con el tipo de carga: inductiva, capacitiva o resistiva.

En el caso de las cargas puramente resistivas, la forma de onda de intensidad se encuentra en fase con la forma de onda de tensión. Para cargas capacitivas, la corriente dirige la tensión. Para cargas inductivas, la corriente retrasa la tensión.

Los siguientes diagramas muestran cómo las formas de onda de voltaje y corriente cambian según el tipo de carga en condiciones ideales (de laboratorio).

Corriente y tensión en la fase (resistiva)
Intensidad por delante de tensión (capacitiva)
Intensidad por detrás de tensión (inductiva)