Factor de potencia (FP)

El factor de potencia (PF) es la relación entre la potencia real (P) y la potencia aparente (S).

El FP se expresa mediante un número comprendido entre −1 y 1 o como porcentaje del −100 % al 100 %, donde el signo viene determinado por la convención.

Una carga puramente resistiva carecería de componentes reactivos, lo cual implica que su factor de potencia sería de 1 (FP = 1, o factor de potencia unitario). Las cargas inductivas o capacitivas introducen el componente de potencia reactiva (Q) en el circuito, lo cual provoca que el FP se sitúe por debajo de 1.

FP real y FP de desplazamiento

La central de medida es compatible con valores de factor de potencia real y factor de potencia de desplazamiento:

  • El factor de potencia real incluye el contenido armónico.
  • El factor de potencia de desplazamiento únicamente tiene en cuenta la frecuencia fundamental.

Nota: A menos que se especifique otra cosa, el factor de potencia que muestra la central de medida es el factor de potencia real.