Resumen de bloqueo del consumo eléctrico

Deberá configurar la central de medida y bloquear el consumo de energía de esta antes de la instalación.

  • Desbloquee la central de medida de consumo eléctrico si está bloqueada.
  • Configure los parámetros de consumo de energía necesarios para su instalación.

    Nota: Si va a utilizar ION Setup para configurar la central de medida, espere unos segundos en caso de que exista un desfase en las comunicaciones antes de apagar la alimentación de la central de medida.

  • Verifique que se han aplicado los ajustes de consumo eléctrico.
  • Borre todos los datos acumulados en la central de medida.
  • Bloquee el consumo eléctrico de la central de medida.
  • Verifique el bloqueo de consumo eléctrico de la central de medida.
  • Instale la central de medida y, a continuación, instale las cubiertas de los terminales según lo indicado en el manual de instalación de la central de medida.