Aplicación del bloqueo de consumo eléctrico a la central de medida
El bloqueo de la central de medida se aplica y se retira gracias al interruptor correspondiente, ubicado en la base de esta.
peligro
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARCO ELÉCTRICO
- Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad
para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E y CSA Z462 u otras normas locales aplicables. - Antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo o iniciar cualquier operación con él, apague todas las fuentes de alimentación del dispositivo y del equipo en el que está instalado.
- Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está apagado
por completo.
El incumplimiento de estas instrucciones ocasionará la muerte o lesiones de gravedad.
- Abra la cubierta del interruptor de bloqueo de consumo eléctrico.
- Localice el interruptor de bloqueo de consumo eléctrico.
- Encienda o apague el interruptor de bloqueo de consumo.
- Cierre la cubierta del interruptor del bloqueo de consumo eléctrico y asegúrese de que queda bien sujeta.
- De ser necesario, precinte la cubierta del interruptor de bloqueo de consumo eléctrico.