Fuentes habituales de errores de prueba
Si se observa un número excesivo de errores durante las pruebas de precisión, examine la configuración y los procedimientos de la prueba para descartar las fuentes típicas de errores de medición.
Entre las fuentes habituales de errores en las pruebas de verificación de la precisión se incluyen:
Conexiones sueltas de los circuitos de tensión e intensidad, que suelen estar causadas por contactos o terminales desgastados. Inspeccione los terminales del equipo de prueba, los cables, el mazo de cables y la central de medida objeto de la prueba.
La temperatura ambiente varía significativamente de 23 °C.
Terminal de tensión del neutro flotante (sin toma de tierra) en cualquier configuración con tensiones de fase desequilibradas.
Alimentación inadecuada de la central de medida, que da lugar al restablecimiento de esta durante el procedimiento de prueba.
Interferencias de la luz ambiental o problemas de sensibilidad con el sensor óptico.
Fuente de alimentación inestable, que provoca fluctuaciones en los impulsos de energía.
Configuración incorrecta de la prueba: no se han conectado todas las fases al dispositivo o al estándar de energía tomados como referencia. Todas las fases conectadas a la central de medida objeto de la prueba también deberían haberse conectado al dispositivo/la norma de referencia.
Humedad (humedad condensada), residuos o contaminación en la central de medida sometida a prueba.