Pantalla

Pantalla METSEPM89RD96
Pantalla
Tipo de pantalla VGA de cristal líquido de transistores de película fina (LCD TFT), gráficos en color, formato de imagen de 1/4 con resolución de 320 x 240
Retroiluminación de la pantalla LED blanco
Teclado 5 botones
Área visualizable 70,6 x 52,9 mm
Conexión de comunicaciones
Tipo de cable CAT5 (o superior) Usado con conector RJ45 modular sin blindar
Longitud del cable 100 m máximo
Tipo de conexión Directa, punto a punto
Entorno
Grado de protección IP Parte delantera: IP54

Parte trasera: IP30