Configuration des paramètres de mesure
Utilisez ION Setup pour configurer la fonctionnalité de mesure de l’appareil.
- Lancez ION Setup, puis ouvrez Setup Assistant pour votre appareil.
- Configurez les paramètres de Metering Setup > Basic.
- Configurez les paramètres dans Metering Setup > Advanced si nécessaire.
Onglet Advanced Paramètre Valeurs Description PhaseOrder ABC, ACB Ordre de rotation des phases du réseau électrique I4 Prim 1-999 999 Courant nominal de l’enroulement primaire du transformateur de courant I4 I4 Sec 1-999 999 Courant nominal de l’enroulement secondaire du transformateur de courant I4 Scale Rev Param ON, OFF Spécifie si les mesures de facturation doivent être présentées comme valeurs de côté primaire ou secondaire (ON = côté primaire, OFF = côté secondaire)
1 Le mode DEMO est le mode de démonstration, dans lequel les entrées de mesure ne sont pas utilisées pour afficher les valeurs.