Configuration de vos fichiers MIB SNMP

Si vous modifiez les informations SNMP par défaut fournies par l’appareil, vous devrez configurer votre fichier MIB pour que les étiquettes du fichier MIB reflètent les valeurs modifiées.

Téléchargez le fichier MIB ION depuis le site www.se.com.

REMARQUE : Vous devez configurer uniquement le nom de variable et la description. Si vous modifiez d’autres champs du fichier MIB, le logiciel embarqué client pourrait renvoyer des problèmes ou des erreurs au moment de récupérer les paramètres d’affichage.

Le nom de variable doit être conforme aux règles suivantes :

  • Le premier caractère doit être une lettre.
  • Le premier caractère doit être une lettre minuscule.
  • Le nom ne doit pas contenir de caractères spéciaux tels que *, ?, &.
  • Le nom ne doit pas contenir d’espace.

Pour configurer votre fichier MIB SNMP :

  1. Ouvrez le fichier MIB de votre compteur dans un éditeur de texte (type Bloc-notes).
  2. Modifiez le nom de variable et la description conformément aux valeurs de compteur liées au module de mappage SNMP.
  3. Enregistrez le fichier MIB. Gardez l’extension .MIB.

Exemple :

L'exemple suivant montre l’entrée OID initiale et l’entrée modifiée dans un fichier MIB. La valeur de compteur par défaut pour la tension simple de phase A est remplacée par la tension simple de phase C dans le module de mappage SNMP.

Entrée OID initiale

Vln_a OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString (SIZE (0. . 255))

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION "Compteur hôte Tension simple Phase A Unités = V (volts)" ::= {   Schneider Electric 34 }

Vous devez modifier le nom de variable et la description conformément aux valeurs de compteur liées au module de mappage SNMP.

Value [Valeur] Initiale Mis(e)(s) à jour
Nom de variable Vin_a Vin_c
Signification "Compteur hôte Tension simple Phase A Unités = V (volts)" ::= {   34 } "Compteur hôte Tension simple Phase C Unités = V (volts)" ::= { Schneider Electric  34 }

Le client SNMP lit le fichier initial et le fichier modifié comme suit :

Initiale Mis(e)(s) à jour

nom de variable : Vln_a

Description : "SNM1 Entrée 1 - Tension (phase-neutre) phase A"

nom de variable : Vln_c

Description : "SNM1 Entrée 1 - Tension (phase-neutre) phase C"