Passerelle Ethernet Modbus
Une passerelle Modbus Ethernet permet à plusieurs appareils clients Modbus sur le réseau local ou étendu de se connecter aux appareils serveurs série Modbus en aval.
Un appareil client Modbus (par exemple un système de gestion de l’énergie) peut communiquer avec un réseau série connecté au(x) port(s) série de la passerelle. Le compteur reçoit les données TCP/IP Modbus sur TCP port 502, les convertit en données Modbus RTU, puis les transmet à l’adresse de l’appareil serveur.
Cette fonctionnalité permet d’utiliser un logiciel de surveillance qui accède aux informations des appareils serveurs et réalise les fonctions de collecte de données, courbes de tendances, gestion d’alarmes/événements, analyses et autres.