Modbus
Modbus est un protocole de communication client-serveur dans lequel le client émet des transactions et les serveurs répondent avec l’information ou l’action demandées.
Votre appareil peut fonctionner comme client Modbus ou serveur Modbus, selon sa configuration. La fonctionnalité de serveur Modbus est préconfigurée sur l’appareil et prête à l’emploi. Vous pouvez ajouter des informations Modbus personnalisées aux données de serveur Modbus par défaut fournies avec l’appareil.
Termes clés
| Terme | Définition |
|---|---|
|
Passerelle Modbus |
Méthode de communication permettant de communiquer par le biais d'une passerelle Ethernet avec un réseau série Modbus connecté à cette passerelle. |
|
Client Modbus (historiquement connu sous le nom de maître Modbus) |
Appareil qui émet les commandes et reçoit les réponses des appareils serveurs Modbus. Sur les réseaux Modbus série, il ne peut y avoir qu’un seul client Modbus par réseau. |
|
Modbus RTU |
Format du protocole Modbus série ; Modbus RTU transmet les données sous forme binaire. Le serveur et le client doivent utiliser le même format. |
|
Registre/adresse Modbus |
Identifie les données à lire/écrire. Les mappages de registres Modbus détaillent les informations disponibles sur les appareils clients Modbus. Il est possible d'utiliser plusieurs registres pour stocker une même valeur. |
|
Serveur Modbus (historiquement connu sous le nom d’esclave Modbus) |
Appareil qui répond aux commandes Modbus en effectuant les actions ou en fournissant les informations demandées par le client Modbus. La plupart des réseaux Modbus contiennent plusieurs appareils serveurs. |
|
Modbus TCP |
Format du protocole Modbus Ethernet. |
|
ID unité Modbus |
Identifiant d’un appareil client Modbus. |
Vous pouvez télécharger le mappage Modbus de votre appareil depuis www.se.com. Pour plus d’informations sur le protocole Modbus, rendez-vous sur www.modbus.org.